This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357、TMS320F28335

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/867742/tms570lc4357-tms570lc4357-tms320f28335

器件型号:TMS570LC4357

您好!  

我现在开始学习 TMS570系列 MCU。  

在此之前、我使用了 tmsf28335。  

Hercules 和 C2000之间的主要特性差异是什么?  

为什么与电池相关的项目通常与 Hercules 打交道?  

有人能解释一下行业角度的差异吗?

谢谢你。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. Hercules MCU 关注安全性和性能。 Hercules RMX TÜV TÜV MCU 经 T Ü V S Ü D 认证、能够实现 IEC 61508 SIL3、而 TMS570系列 MCU (汽车级)经 T Ü V S Ü D 认证 、能够实现 IEC 61508 SIL3和 ISO 26262 ASIL D  

    Hercules MCU 是基于 Arm Cortex-R 的高性能 MCU、频率范围为80MHz 至330MHz、具有智能外设。 Hercules MCU 提供安全标准所需的片上诊断功能,同时在硬件优化解决方案中实现更小的软件占用空间,从而降低安全系统的复杂性。

    • 锁步 CPU -- 1oo1D 安全概念
    • CPU 内置自检(BIST)控制器
    • 闪存和 RAM 上的 ECC
    • CPU 中的 ECC 计算会检查互连
    • CPU 和外设 RAM 上的内存 BIST
    • 时钟和电压监控
    • 带有错误引脚的错误信令模块

    2. C2000的重点是支持控制算法。 主要应用包括电源转换器、电力线通信、工业驱动和电机控制。

     TI 的主要双芯片解决方案是"C2000+TMS570"、它充分利用了 C2000在电机控制方面的实时优势以及 TMS570在功能安全解决方案中的功能。 越来越多的客户都喜欢这种解决方案。 双芯片解决方案在汽车电子安全方面具有巨大优势。

    谢谢、此致、
    QJ Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为下面的文章解释得不错。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/821750?TMS570LS0714-Application-of-C2000-TMS570-dual-chip-solution-for-automotive-driver-safety

    但仍然没有包含双芯片解决方案的评估板。  

    谢谢你。