Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT
USB-3拇指驱动器能否与 TM4C129ENCPDT 配合使用? 目前、它似乎只能读取 USB-2驱动器? 这是我们固件中的问题还是该微控制器的根本限制?
谢谢、
Karen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT
USB-3拇指驱动器能否与 TM4C129ENCPDT 配合使用? 目前、它似乎只能读取 USB-2驱动器? 这是我们固件中的问题还是该微控制器的根本限制?
谢谢、
Karen
您好、Karen、
TM4C 器件不支持 USB 3.0。 在设计 USB 接口时、我甚至不确定 USB 3.0是否是已发布的标准。
高速 USB 2.0需要外部 USB PHY、我们有一个 TI 参考设计展示了这一点: http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129USBHS
[引用 USER="Ralph Jacobi"]在设计 USB 接口时,我甚至不确定 USB 3.0是否是已发布的标准。
USB 3.0的推出"早已实现"这些"其他" MCU。 (海报可能已"调查"此类数据...)
(有时)"最新标准"可能会为那些"过去标准"提供"特别住宿"。 海报可能希望将她的注意力转向新的 USB 规范-以确定是否存在该功能。 但是-通过 USB 3.0获得的许多(甚至大多数)优势-当"将3.0切换到"住宿模式"时、很可能会被"删除"(甚至丢失)。 (如果确实存在这种情况-这里的员工会被分成...)
海报似乎有三条路径:
谢谢。 据我们所读、USB-3应该向下兼容、但我们尚未调查其确切含义。 将一直使用 USB-2。
感谢您-尽管另一位、"绿色闪烁"-奖励更全面的指导-似乎赢得了回报。
您的"现实问题"可能是 :"到"3.0的向下兼容模式"的转换获得了多少(如果有)-并且成本是多少?"
进步有时--但并非总是--是有意义的。
请注意、USB 3.0 (当不"降下"时)提供了"极大的改进和扩展功能!"
当"降下"时-您是否会发现自己"无法部署-因此从这些多项改进中受益?" 这一点很重要-显然值得您考虑- 不是吗?
祝您在寻找时好运... 公司/我预计 USB 3.0将成为"必要的邪恶..."
哦、我同意您的意见、但现在不同意。 可能是下一次迭代。 :-)
[引用用户="Karen Nashold"]哦、我同意您的观点、但现在不同意。 [/报价]
Mañana -生活(甚至繁荣)-但经常被"推迟!"