主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好!
我使用的是 TMS570LC4357、我正在尝试将" TMS570LC4x Hercules ARM 安全 MCU 安全手册"(SPNU540A)中列出的安全特性和诊断与 TMS570LC4357 Hercules (SPNS195C)数据表中描述的 ESM 通道进行调和。
--------------------------------------
问题1.
《TMS570LC4x Hercules ARM 安全 MCU 安全手册》(SPNU540A)介绍了以下两个安全特性和诊断。
主闪存 FLA2 硬错误高速缓存和活锁
主 SRAM RAM2 硬错误高速缓存和活锁
第7.44节闪存硬错误高速缓存和活锁以及第7.104节主 SRAM 硬错误高速缓存和活锁都规定:“活锁通过 ESM 指示... "。
TMS570LC4357 Hercules (SPNS195C)第6.19.2节 ESM 通道分配的数据表在表6-45中列出了 ESM 错误源、它们的组和通道。
对我来说、表中的哪个条目与"硬错误缓存和活锁"相对应并不明显。
您能告诉我什么 ESM 组和通道对应于"硬错误高速缓存和活锁"吗?
--------------------------------------
问题2.
《TMS570LC4x Hercules ARM 安全 MCU 安全手册》(SPNU540A)介绍了以下安全特性和诊断。
系统控制模块 SYS4多位带键控的自纠正高完整性位
第7.150节规定此诊断"通过 ESM 发出信号"。
您能告诉我哪个 ESM 组和通道对应于"多位键控自纠正的高完整性位"吗?
--------------------------------------
问题3.
《TMS570LC4x Hercules ARM 安全 MCU 安全手册》(SPNU540A)介绍了以下安全特性和诊断。
Cortex-R5F 中央处理单元(CPU) CPU12高速缓存 ECC
表4指出这是"ESM 错误"。
您能告诉我哪个 ESM 组和通道对应于 CPU12 "ECC on Cache Memories (高速缓存上的 ECC)"吗?
谢谢你。