大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
调试 am263x IPC_NOTIFY 功能时会出现以下问题:
1) 在第二步中、内核0的 IPC 寄存器 READ_REQ 的相应位设置为1、但 Core0不会输入中断(中断配置已经使用函数 vimTriggerSoftInt 进行了测试、可以触发进入、即中断配置正常)。
2) 2)进入中断后、需要清除中断标志位、具体而言、要清除哪个寄存器? 参考 SDK 的例程是清除标志位写入完成。 但实际上、它是读取请求。
中断配置如下:
Vim_IntCfg intCfg; intCfg.map = VIM_INTTYPE_IRQ; intCfg.type = VIM_INTTRIGTYPE_LEVEL; intCfg.intNum = MSS_CR5A_MBOX_RD_REQ; intCfg.handler = IPC_CoreReqHandle; intCfg.priority = VIM_PRIORITY_3; vimRegisterInterrupt(&intCfg); vimEnableInterrupt(MSS_CR5A_MBOX_RD_REQ); intCfg.map = VIM_INTTYPE_IRQ; intCfg.type = VIM_INTTRIGTYPE_PULSE; intCfg.intNum = MSS_CR5A_MBOX_RD_ACK; intCfg.handler = IPC_CoreReqHandle; intCfg.priority = VIM_PRIORITY_3; vimRegisterInterrupt(&intCfg); vimEnableInterrupt(MSS_CR5A_MBOX_RD_ACK);
触发代码:(省略了对共享存储器部分的写入、此函数指示目标内核在写入共享存储器后读取数据)
void IPC_NotifyCoreWriteDown( uint32_t TarCore)
{
uint32_t mailboxBaseAddr, intrBitPos;
IpcNotify_SwQueue *swQ;
IPC_GetNotifyMailboxAddr(&TarCore, &mailboxBaseAddr, &intrBitPos, &swQ);
volatile uint32_t *addr = (uint32_t *)mailboxBaseAddr;
*addr = (1<<intrBitPos);
}
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃