This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:HET 手册

Guru**** 612015 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1176112/launchxl2-570lc43-manual-for-the-het

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

是否有任何用于在 TMS570中对高端计时器进行编程的参考手册? 我已经阅读了一些 TI 文档; 他们所做的就是向您展示一些与我所了解的任何编程语言都不相似的代码、不要在任何细节中描述它们的含义、甚至是如何将其编译并整合到主机 CPU 中的可执行映像中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杜尔加、

     技术参考手册(TRM)中列出了30条有关时间和角度功能的说明。  

    23.6指令集
    23.6.1指令摘要

    每条指令由一个32位程序字段、一个32位控制字段和一个32位数据字段组成。 N2HET 执行单元在一个周期内取完整的96位指令并执行它。 所有指令 包含一个9位字段、用于指定要执行的下一条指令的地址。 一些指令 还包括一个9位条件地址、只要特定条件 为真、此地址就被用作下一个地址。 这使得 N2HET 程序流的控制变得很廉价;在很多情况下、不需要一个单独的分支指令。

    HET IDE 是一款基于 Windows 的应用、提供了一种简单的方法来开始开发和调试用于 HET 的代码。 以下是下载 HET IDE 的链接:  

    https://www.ti.com/tool/HET_IDE

    HET IDE 用户手册:

    https://www.ti.com/lit/ug/spnu483a/spnu483a.pdf?ts=1669860439151&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FHET_IDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HET 汇编器生成一个.h 和一个.c 文件、这些文件在您的代码内被编译和链接。

    从零开始时、我们建议的首选方法是生成一个简单的 HALCoGen 项目、并导入 HET IDE 使用 HALCoGen 功能在列为"启用高级配置模式"的 HET 配置下生成的.c 和.h 文件。

    要对高端计时器进行编程、您需要使用我们的 HET 汇编代码-可以通过 IDE 在 "Insert Instructions"菜单下查看这些指令。

    对于算法库、请从"编辑"菜单中选择"插入算法"、这将显示具有与算法参数或功能相关的注释的库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

    感谢您提供 PDF 文档;这正是我要寻找的文档。 但是、启动 HET IDE 并不是很成功;它显示"yncadlauncher.dll was not found (未找到 yncadlauncher.dll)";请参阅随附的屏幕截图。 操作系统为 Windows 11。

    请帮助。

    最好的,杜尔加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="64774" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1176112/launchxl2-570lc43-manual-for-the-het/4428668 #4428668">但是,启动 HET IDE 并不是很成功;它显示“找不到'Simcadlauncher.dll”;请参阅随附的屏幕截图。 [/报价]

    搜索找到 TMS570LS3137:无法打开 HET IDE 应用 、其中包含以下建议:

    [引用]这可能不适用于您、但我刚刚与我的同事交谈、他提到在运行安装程序之前没有解压.zip 文件时、他们以前曾遇到过此问题。 [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上不起作用;帮助的是将 C:\SynaptiCAD\bin\Win32手动添加到我的系统路径中。 此目录包含可执行文件查找的 dll。 另请注意、使用64位路径(x64而不是 Win32)也不起作用。 我希望 TI 能够进入64位应用(和 Linux OS)的现代化时代