您好!
我正在尝试为我所在大学的一个项目设计一个数据记录器。 它将测量温度和湿度。 目的是将数据记录器的输出数据显示到数据记录器上的 Windows 程序、Android/iOS 应用程序和 LCD 屏幕。 我之所以选择 EK-TM4C129EXL、是因为我已经阅读了使用此电路板的其他类似项目。 但是、由于这是一个部分物联网项目、我想知道 EK-TM4C129EXL 是否是正确的选择。 我是否需要为无线连接购买单独的 BoosterPack?
请告知...
提前感谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试为我所在大学的一个项目设计一个数据记录器。 它将测量温度和湿度。 目的是将数据记录器的输出数据显示到数据记录器上的 Windows 程序、Android/iOS 应用程序和 LCD 屏幕。 我之所以选择 EK-TM4C129EXL、是因为我已经阅读了使用此电路板的其他类似项目。 但是、由于这是一个部分物联网项目、我想知道 EK-TM4C129EXL 是否是正确的选择。 我是否需要为无线连接购买单独的 BoosterPack?
请告知...
提前感谢!!
***就像*** 供应商的 Ralph—在我公司的书中—是“火上火!”
[报价用户="Ralph Jacobi"]如果可以选择短距离无线将数据传输到智能手机...[/quot]
我们可以问-"TIDA-00524"(如您所列出)是否为"智能手机端"软件提供了指导? (可能需要显示通过"短距离无线"发送的数据。) 这将使您的建议(甚至)更具说服力-这张海报和"许多"其他人... Android 首选...
您好、Ralph、
戴着石棉衬手套的"硬键盘"位-由于一个供应商代理的"热"...
公司/我已购买了大量"成本极低"的手机、但拥有"极好的高对比度4"触摸屏。"
必须检查这些设备是否适合"NFC"。 (制造商是 Alcatel、型号 A466BG -您的"正在 NFC 领域"是否使您能够确定此电话是否处理"NFC?")
非常感谢. 可能对(多个)此处的其他人有用(寻求一种轻松的方法来显示 MCU 采集/处理的数据...)
很棒的博文——谢谢你,拉尔夫……
你好
该项目的最佳选择(如果存在)取决于更多信息。 至少、所需的数据速率、数据存储大小、数据存储位置("数据记录器"是否只是智能手机上所有内容的桥梁、或者它是否将数据存储在其中?)、环境限制...
一种非常简单的解决方案"即用型"是 CC2650 Sensortag 的组合、用于直接查看节点中的值、随附的 DevPack LDC 也是如此。
输出将限制为 BLE 速率、但这肯定足以满足湿度和温度的实际需求。 您将立即获得其他读数、例如亮度、压力等、还有一些此刻我无法回忆的读数。
此致
布鲁诺
尊敬的 Kel:
当您在他的"偏好"中指示海报"清晰"时-也许您可以通过"总结您所介绍的各种无线技术的各种"优点/缺点"来帮助您的方向。
偏好是-最常-不确定/可疑-没有适当的知识...
我怀疑适当的"无线技术摘要"将包括:
请注意、您已经"从(仅)一个(非常)窄的池中提取了设备。" (其他)供应商设备(大型池)可能会与海报的 TM4C MCU 良好互动-可能会"加快速度、放松、增强"他的努力? " Booster Pack"的"速度和易用性"是否只是(希望)"正确的"驾驶决策?" (必须注意的是、"通常情况下"这些插件不会用作"直接/未修改的插件"。)
您好 CB1、
我对 WiFi 和 BLE 有一些经验、因此我将对这些进行评论。 但是、有关 WiFi 和 BLE 的详细信息、我建议在互联网中进行 OP 检查。
射频。
WiFi - 2.4 GHz
BLE - 2.4GHz
范围
WiFi - 150英尺
BLE - 328英尺
参考设计 Tiva Connected Launchpad + TI CC3100 SimpleLink Wifi Booster Pack -现已推出
http://www.ti.com/lit/ug/swru371b/swru371b.pdf
- Tivaware 提供 Tiva Connected Launchpad + CC3100 BP 示例程序
-能够使用 WiFi 连接将传感器数据记录到 Windows PC 和 Android 手机-是
参考设计 Tiva Connected Launchpad + TI BLE CC2650MODA Booster Pack -无
-需要移植来自 MSP430 Launchpad + TI BLE CC2650MODA Booster Pack 示例程序的代码
-能够登录 Android Phone、然后将数据发送到云服务器。 可以使用 Web 浏览器检索/查看数据
由于有 Tiva Connected Launchpad + TI CC3100 SimpleLink Wifi Booster Pack 的参考设计和示例程序、我建议使用 OP
选择此选项可将数据记录到 Windows PC 或 Android Phone。
请注意、连接 Tiva 的 Launchpad (EK-TM4C1294XL)与连接 Tiva Crypto 的 Launchpad (EK-TM4C129EXL)的电路板相似
EK-TM4C129EXL 有2个 Booster Pack 连接器。 因此、OP 可以将 LCD 连接到 Booster Pack 连接器1、将 TI CC3100 BP 连接到 Booster Pack 连接器2、并将温度和湿度传感器连接到任一 Booster Pack 连接器底部的传感器板。
相关电路板:
-克尔
您好 CB1、
TI CC3100 Booster Pack 使用 SPI 与 EK-TM4C129EXL 进行通信。 BOOSTXL-SENSORS 使用 I2C 与 EK-TM4C129EXL 进行通信。
我也已使用 TI 云 Booster Pack Checker 检查、如果我将 TI CC3100 Booster Pack 和 BOOSTXL-SENSORS 连接到 EK-TM4C129EXL 的 Booster Pack 连接器、则 SPI 和 I2C 引脚不会发生冲突。
可以将 TI CC3100 Booster Pack 和 BOOSTXL-SENSORS 堆叠在 EK-TM4C129EXL 的 Booster Pack 连接器之上。
对于 LCD、我建议使用 Sharp LCD Booster Pack。 我已将 Sharp LCD Booster Pack 与 EK-TM4C1294XL 搭配使用。 因此、它还应与 EK-TM4C129EXL 搭配使用。
-克尔
[引用用户="Ralph Jacobi]Hello Naeemul、
如果您希望在 LCD 屏幕上显示数据、并且您的项目允许您使用不是自己制作的 EVM 完成项目、您可能会发现 DK-TM4C129X 对于您的设计更有趣(尽管更昂贵)、因为它已经具有板载 LCD 屏幕。
您想使用什么无线通信? 如果您可以选择短距离无线将数据传输到智能手机、而您不必支持 iOS、那么您可能会发现以下 TI 设计非常有趣! www.ti.com/.../TIDA-00524 但是、如果您需要 iOS、我担心由于 Apple 对 NFC 技术的悲观态度、此类设计可能无法正常工作。
是的、您需要单独购买用于无线的 EVM/BoosterPack。 不过、有多种选项可供选择、因此您可能需要澄清您想要/需要使用哪种无线技术。
一般而言、我建议浏览 http://www.ti.com/tidesignsto、了解哪些设计可能与您所需的设计重叠、以便您可以将完整的解决方案组合在一起。 我当然也会鼓励一步一步地解决这个问题。 首先获取所需的传感器、找出它们、然后转向 LCD 和无线通信等更复杂的技术。
[/报价]
感谢您的回复。 实际上、我正在考虑使用 BLE、因为我希望使用远距离传输数据。 至于 iOS 或 Android、我还没有决定、正如您提到的"一次一步"。
[引用 user="Markel Robregado"]
您好 CB1、
我对 WiFi 和 BLE 有一些经验、因此我将对这些进行评论。 但是、有关 WiFi 和 BLE 的详细信息、我建议在互联网中进行 OP 检查。
射频。
WiFi - 2.4 GHz
BLE - 2.4GHz
范围
WiFi - 150英尺
BLE - 328英尺
参考设计 Tiva Connected Launchpad + TI CC3100 SimpleLink Wifi Booster Pack -现已推出
http://www.ti.com/lit/ug/swru371b/swru371b.pdf
- Tivaware 提供 Tiva Connected Launchpad + CC3100 BP 示例程序
-能够使用 WiFi 连接将传感器数据记录到 Windows PC 和 Android 手机-是
参考设计 Tiva Connected Launchpad + TI BLE CC2650MODA Booster Pack -无
-需要移植来自 MSP430 Launchpad + TI BLE CC2650MODA Booster Pack 示例程序的代码
-能够登录 Android Phone、然后将数据发送到云服务器。 可以使用 Web 浏览器检索/查看数据
由于有 Tiva Connected Launchpad + TI CC3100 SimpleLink Wifi Booster Pack 的参考设计和示例程序、我建议使用 OP
选择此选项可将数据记录到 Windows PC 或 Android Phone。
请注意、连接 Tiva 的 Launchpad (EK-TM4C1294XL)与连接 Tiva Crypto 的 Launchpad (EK-TM4C129EXL)的电路板相似
EK-TM4C129EXL 有2个 Booster Pack 连接器。 因此、OP 可以将 LCD 连接到 Booster Pack 连接器1、将 TI CC3100 BP 连接到 Booster Pack 连接器2、并将温度和湿度传感器连接到任一 Booster Pack 连接器底部的传感器板。
相关电路板:
-克尔
[/报价]
正如 CB1所提到的、您实际上避免了我在选择合适的 Booster Pack 时的困惑。
评论的最后一部分提到了我认为可以使用的三个电路板。 但是、使用 CC3100 Booster Pack 是否意味着我必须使用 WiFi 将数据发送到 Windows 机器? 我所想的基本上是将实时数据发送到 Windows 和 Android、但只将数据存储在 Windows 机器中-存储在我桌面的 HDD 中。 我认为我现在无法整合云存储技术、因为这是一个大学项目、我有时间限制。 如果我想在一周前看到数据、我只需从硬盘中提取数据。
[引用 user="naeemhcl"]... 将实时数据发送到 Windows 和 Android,但只存储数据... 在我的台式机的 HDD 中。 我认为我现在无法整合云存储技术...[/quot]
太棒了! 因此非常明智和深思熟虑。
(当然)您遵守"kiss"的纪律-"简单而可靠"(尽管仍然存在挑战)、并拒绝那些"不确定和高风险"的领域!
以后(如果有)是"改进和风险斗争"的时候。 通过系统、连续、"一个可衡量/考虑的步骤"、尽可能快速、轻松地实现您的"关键任务"目标。 (当然、这是"吻!")
[引用 user="naeemhcl]评论的最后一部分提到了我认为可以使用的三个板。 但是、使用 CC3100 Booster Pack 是否意味着我必须使用 WiFi 将数据发送到 Windows 机器? 我想的基本上是将实时数据发送到 Windows 和 Android、但只将数据存储在 Windows 机器中-在我的桌面上的 HDD 中
Tiva Crypto Connected Launchpad + CC3100 SimpleLink WiFi 将通过 WiFi 路由器向您的 PC 发送数据。 我建议您查看 CC3100文档。 您也可以在 SimpleLink WiFi 论坛上咨询此问题、以获得更多专家建议。
-克尔
[引用用户="Bruno Saraiva"]在该主题中有如此多的 Kiss 引用,但似乎没有人阅读过使用 CC2650 Sensortag 的建议。
这可能是由于"该器件(唯一)提供的"特性、功能、优势"的宣传不足、以及(经常)此类器件施加的"业余类"限制(经常)施加的"不灵活"和"限制"造成的。
如果在 ARM MCU 板(理想情况下是我们的定制板)和批量/折扣 Alcatel 手机之间有快速/轻松/稳健/经济高效的"双向交换数据"方法、"我们就在这上面!"
Bruno、这是您的建议吗? 您(或供应商的 Ralph)能否详细介绍"CC2650 (或其他)在 ARM MCU 板和 Alcatel 手机之间提供双向通信的能力? (这些电话同时支持 Wi-Fi 和 BT。
我们非常感激和感谢您-因为这一警告-尽管(如您所知)"Devil Always、"lies / lies in the Detail ..."
谢谢、Bruno。 话虽如此、
[引用 USER="Bruno Saraiva"]如果它是一款具有低功耗蓝牙功能的 Android 手机[/quot]
这种"BLE"(低功耗)是否是一项严格的要求-尤其是对于手机? 这可能是一个"问题"-你的(在这里/现在)是第一次提到"这种限制"。
如上所述-我们力求利用"即用型高质量触摸显示屏、高级 ARM MCU、Android Marshmellow 6.0、32GB 内存以及 Wi-Fi 和 BT -所有这些都打包在一起、 组装和测试-以我们支付的"单个组件及其(严格)装配成本的一小部分购买!"
如您所述-您推荐板上的"现有传感器"毫无兴趣-如果我们可以"访问手机的高级 ARM MCU"-通过 BT、wi-fi 或有线(USB)、我们(和此处的用户)-寻求"降低成本/轻松连接相似"(非常)是远远没有意义的! (该器件可提供"高级和高级产品 Nucleus -适用于如此多的应用-尤其是由于其价格优势!"
[报价 USER="CB1_MOBIT"]此"BLE"(低功耗)是否是一项严格的要求-尤其是对于手机?[/QUERP]
是的、对于 CC2650MOD、它是。
我假设当前所有智能手机都是 BLE。 还有一些2-3岁的东西我也把手拿在上面。
BLE 与传统蓝牙或"传统"蓝牙"完全不同。 它侧重于低能耗、仅限于"每秒仅需如此多的字节"(我不会在这里写下详细信息、它肯定足以将远程电话/设备用作 HMI、 甚至传输5到10Hz 的"几个传感器"数据、以显示在实时屏幕上)。 我们目前正将其推向"法律限制"、它的工作还可以。
"未来的蓝牙"是 BT 5、这是一种在低功耗要求下增加带宽的方案、但该方案不适用于"立即"产品。
布鲁诺