This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ESM 错误源3.13和3.14是否映射到安全手册中安全功能或诊断的任何唯一标识符?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1184720/tms570lc4357-do-esm-error-sources-3-13-and-3-14-map-to-any-of-the-unique-identifiers-of-the-safety-feature-or-diagnostic-in-the-safety-manual

器件型号:TMS570LC4357

您好!

在 TMS570LC4357 Hercules 微控制器(SPNS195C)的数据表中、表6-45中有以下2个 ESM 错误源。

L2FMC -由于组3通道13而导致的不可纠正的错误
•地址奇偶校验/内部奇偶校验错误
•地址标签
•内部开关超时


L2RAMW -不可纠正的错误类型 A 组3通道14


这两个 ESM 错误源是否映射到《TMS570LC4x Hercules ARM 安全 MCU (SPNU540A)安全手册》表4中安全功能或诊断的任何唯一标识符?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    ESM 3.13和 ESM 3.14不是由诊断生成的。