请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-RESLLC-DCDC Thread 中讨论的其他器件:TIDM-02002、 TIDM-1001
我们设计了升压电源模块、DC48V 输入、输出90V、功率2000W、具有恒定电流和短路保护的输出。通过开关选择高达60V 或72V 的输出、72V 电池充电应接近90V。 主要是为太阳能电池充电、是否建议使用合适的解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们设计了升压电源模块、DC48V 输入、输出90V、功率2000W、具有恒定电流和短路保护的输出。通过开关选择高达60V 或72V 的输出、72V 电池充电应接近90V。 主要是为太阳能电池充电、是否建议使用合适的解决方案?