This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:TMS570LC4357-SEP 的引脚是否与 TMS5704357BZWTQQ1相同?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188059/tms570lc4357-ep-is-the-pin-out-of-tms570lc4357-sep-the-same-as-tms5704357bzwtqq1

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357-SEP

 TMS570LC4357-SEP 的引脚是否与 TMS5704357BZWTQQ1相同

检查 这种情况的快速方法是什么?

这两个 MCU 之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ekam:

    我们正在处理您的问题、我们将很快向您提供更新。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ekam:

    [引用 userid="549977" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188059/tms570lc4357-ep-is-the-pin-out-of-tms570lc4357-sep-the-same-as-tms5704357bzwtqq1 "] TMS570LC4357-SEP 的引脚是否与 TMS5704357BZWTQQ1相同?[/quot]

    两个控制器的引脚分配相同。

    它们之间的区别是什么

    SEP (航天 EP)- 它专为具有高温范围的航天应用而设计、并且这些封装具有较高的辐射耐受性。

    QQQ1 -专为汽车 应用而设计。 与 SEP 版本相比、该器件可在低温额定值下运行。

    您可以参阅下面的最新主题、了解有关 SEP 型号的更多详细信息。  

    (+) TMS570LC4357-SEP:SpacePNT 支持 EP/SEP 版本-基于 Arm 的微控制器-内部论坛-基于 Arm 的微控制器-内部- TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。