This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:"错误捕捉"诊断;MEM1、PER1、P1T1、 P2T1、P3T1 &IOM3和"总线错误"。

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177137/tms570lc4357-error-trapping-diagnostics-mem1-per1-p1t1-p2t1-p3t1-iom3-and-bus-error

器件型号:TMS570LC4357

您好!

在《TMS570LC4x Hercules ARM 安全 MCU 安全手册》(SPNU540A)中、有许多"错误捕捉"诊断:MEM1、PER1、P1T1、P2T1、P3T1和 IOM3。
对于每种情况、针对检测到故障的操作都是"总线错误"。
什么是"总线错误"?软件如何检测它?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1085132/tms570lc4357-iom3-esm-error-on-write-error-always-enabled/4016667?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMS570LC4357%2525201.37#4016667 似乎将 IOM3与1.37相关联。
是这样吗?
由于、TMS570LC4357 Hercules (SPNS195C)的数据表中规定1.37的错误响应为 ESM、而不是总线错误。

是否有任何其他错误捕捉诊断(MEM1、PER1、P1T1、P2T1和 P3T1)与 ESM 组和通道相关?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    IOMM 配置产生的总线错误也与 ESM 相关。 但是、由 MEM1/PxT1生成的总线错误(非法地址、超时)不会报告给 ESM 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢你的答复。

    如果 MEM1、PER1、P1T1、P2T1和 P3T1生成的总线错误没有报告给 ESM 模块、那么软件如何检测这些总线错误?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andrew:

    我将检查如何检测这些总线错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    很抱歉、我找不到检测这些错误的好方法。 你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢你的答复。

    我找到了以下主题、其中讨论了一些相同的问题。
    e2e.ti.com/.../tms570lc4357-error-trapping-in-l2-memory-interconnect-subsystem-safety-manual

    MEM1似乎是一个中止。
    PER1为 ESM 1.91,至少在某些情况下。

    我不认为这个问题可以进一步解决、因此我将关闭这个主题。


    此致。