This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:TM4C129x 系列

Guru**** 2039030 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/691309/tm4c129ekcpdt-tm4c129x-series

器件型号:TM4C129EKCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDTEK-TM4C1294XL

我关注的是技术讲座- TM4C1294XL Connected LaunchPad 技术讲座。  现在在 TM4C129x 概述中、有人提到它通过 ULPI 支持带有外部 PHY 的 USB HS (第9/336页技术讲座手册)、-

但在微控制器特性(第13/336页技术讲座手册)的稍后部分、我们提到了 TM4C1294NCPDT 支持 USB 全速和低速 USB 2.0 -


我能否使用该板开发 USB 2.0高速应用?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arindam、

    TM4C1294NCPDT 集成了对全速和低速 USB2.0的支持。 对于高速 USB 2.0、需要一个外部 PHY。 TM4C1294NCPDT 支持高速 USB、但需要额外的外部硬件。

    现在、专门针对 LaunchPad、EK-TM4C1294XL 没有板载高速 USB 开发所需的硬件。 我们没有内置评估套件、但 DK-TM4C129X 有一个接头、该接头可用于连接外部 USB PHY 所需的 ULPI 连接。

    我们还提供了适用于高速 USB 的硬件和软件设计的 TI 参考设计: www.ti.com/.../TIDM-TM4C129USBHS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。