This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:关于强制复位

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1190293/lp-mspm0l1306-about-forced-reset

器件型号:LP-MSPM0L1306

大家好、

当使用 LP-MSPM0L1306并引入采样程序 timx_timer_mode_one_shot _standby.c 时、我会得到以下错误、无法写入。
即使我尝试 CCS 中显示的强制复位、也会重复出现相同的错误、无法写入等
是否有任何方法可以对其进行重置?

--

德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针/Cortex_M0P 连接到目标时出错:器件连接错误。 这可能是由于器件已进入低功耗模式。 尝试强制执行外部重置、按下"强制重置"按钮。 如果错误仍然存在、请尝试:1)调用 BSL、2)调用 DSSM 批量擦除、或3)调用 DSSM 工厂复位。 有关更多信息、请查看器件常见问题解答。 未定义

--

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位器件的最简单方法是:

    当电路板连接到计算机时、按住 NRST 按钮(位于电路板顶部)

    启动调试会话(或刷写电路板)

    CCS 中将出现"Error connecting to target"弹出窗口、其中包含"Retry"和"Cancel"按钮

    按住 BSL 按钮(在板的左侧)

    立即 释放 NRST 按钮、紧接着是 BSL 按钮

    在  CCS 中的错误弹出窗口中选择"重试"

    复位取决于时间、必须相当快地完成。 请尽快完成此过程。

    也 可以在您接收到的错误窗口弹出后完成重置。 这是通过执行上述步骤来完成的、但将"Start a debug session"任务替换为"Click 'Forced Reset' option in CCS"。

    有关这种情况发生的原因和当前解决方案的其他信息、请参阅 MSPM0_EarlySamplesFunctionalDifferencesV1p2文档中的"Debugss_02"部分 、该文档位于  My Secure Resources > MSP-MSPM0_SDK  文件夹中。

    谢谢、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    感谢您的回复。
    我尝试了你给我的步骤、它是有效的。
    但为什么在我运行"timx_timer_mode_one_shot _standby.c"时会发生这种情况呢?
    执行"timx_timer_mode_pwm_center_stop.c"时、我也遇到了相同的问题。
    是否有任何方法可以避免这种情况?

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这是早期样品的问题。 但是、最终器件的问题已经得到解决。

    谢谢、

    Susan Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    感谢您的回复。
    这是否意味着无法使用我拥有的评估板进行改进?

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您询问是否可以在早期样品中停止该问题、很遗憾、我们无法这样做。 我们已经为最终器件确定了解决方案、因此这些器件不会出现此问题。

    谢谢、

    Susan