请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDK、 UNIFLASH、 HALCOGEN
尊敬的所有人:
我对这款 Hercules MCU 是新手。 就是我 的 TMDX570LC43HDK。 如器件随附的快速入门指南中所述、我面临一些问题、并有以下疑问:
- 评估板是否需要两个连接才能正常工作?
- 专用电源
- USB 电缆?
- 如快速入门指南中所述、由于 MCU 已进行预编程、因此在初始上电后、它应在某些 LED 上显示闪烁序列。 但是、当我为电路板加电时、我没有看到任何这样的序列。 当我插入 USB 电缆时、只有一个蓝色 LED 通电。
- 我已安装 Hercules 安全 MCU 演示4.0.0。 但是、当我启动该工具时、它会检测到电路板、但会抛出错误、提示"在微控制器上未检测到演示软件... (附件是屏幕截图)"。 我按照说明操作并按下电路板上的 PORST 按钮。 嗯、正如错误中建议的那样、软件没有响应。 如器件管理器中所示。 附件是相同的屏幕截图。
有人能帮我解决这个问题吗?
此致、
H C Trivedi