This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357:MDIO 链接已关闭

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/870757/tms570lc4357-tms570lc4357-mdio-link-is-down

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

这与案例https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/870453中报告的问题有关

您能否查看此内容并提供您的输入。

此致、
M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴查看 PHY 数据表。 PHY 可能支持下行链路功能、该功能 使用 RX 错误计数、低 SNR 延迟以及信号和能量损耗等标准来检测链路损耗。 对于 DP83822、当满足以下条件之一时、LINK 位被清零:

    • RX 错误计数-当一个 μ 10μs 窗口中出现预定义的32 RX_ERS 时、链路将被丢弃。
    • MLT3错误计数-当10μs 窗口中出现预定义的20个 MLT3错误时,链接将被丢弃。
    • 低 SNR 阈值-当10μs 窗口中出现预定义的20个阈值交叉次数时、链路将断开。
    • 信号/能量损耗-当能量检测器指示能量损耗时、链路将断开。