This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:将 JTAG 和 Tracer 作为一种工具

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/926539/tms570ls3137-jtag-and-tracer-as-a-one-tool

器件型号:TMS570LS3137

您好!

可以在一个工具中找到示踪剂和调试器。 我要问的是、德州仪器有两种不同的调试器和跟踪器工具。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    常规调试器不能用作示踪剂。

    但 ETM 跟踪器可用作常规调试器。 ETM 探针需要 ETM 信号和 JTAG 信号。

    XDS560-V2 Pro 可用作 ETM 示踪剂。

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMUPROTRACE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 您的回答。 还能为我提供有关 TMS570LS3137 MCU 的任何调试器或跟踪建议吗? 品牌可以是 TI 或任何其他生产商。 如果可能的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我使用的:

    JTAG 调试器:

    XDS110、XDS2x、xds100v2

    示踪剂:

    xds560v2 pro