This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:刷写 TMS320F28335时出现 JTAG 问题

Guru**** 2039090 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMDSEMU200-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193544/tmdsemu200-u-jtag-problem-flashing-tms320f28335

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

您好!

我最近订购了 TMDSEMU200-U 来刷写我们的 TMS320F28335电路板。 第一次通电时、"测试连接"成功、能够刷写电路板。 然后、我让我的同事在他的计算机上尝试、它给他一个电缆断开错误(见下文)。 我将其插回计算机、它会出现相同的电缆断开错误。 错误如下:

[开始:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\MCLAYP~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1040\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
库构建日期为"2021年6月25日"。
库构建时间为'16:23:59'。
库软件包版本为'9.4.0.00129'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-183'(0xffff49)。
标题为"SC_ERR_CTL_CBL_break_FAR_"。

说明如下:
控制器本身检测到电缆断开。
用户必须将电缆/仓体连接到目标。

[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

下面是目标配置基本面板:

下面是高级面板:

请告诉我您的建议。  看过其他帖子、其中一些帖子推荐了开关引脚。 我认为应该正确连接它、因为我能够在错误发生之前成功刷写 TMS320F28335电路板。

非常感谢您的帮助、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    那么、您使用的电缆与成功刷写器件时使用的电缆相同? XDS200是否仍然在 Windows 设备管理器中可见? 请尝试按以下链接中所示更新固件: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds200.html

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的快速回复。 进行了更多的故障排除、最终发现这是硬件问题。 JTAG 上的接头引脚松散地安装在电路板上的连接器中。 我必须让同事将 JTAG 固定到位、它工作正常。

    感谢你的帮助、

    Michael