This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:链路和 ACT LED 信号

Guru**** 2439380 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193840/am2434-link-and-act-led-signals

器件型号:AM2434

您好!  

您能为我提供以下帮助吗:

每个 PHY 的链路和 ACT LED 信号会反馈到每个 MII 通道的 GPO8/9上的 AM2434–这是为什么? 它是 PRU 东西还是 R5东西?

此致

Jorgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、 链路和 ACT LED 信号从每个 PHY 到 GPO8/9上每个 MII 通道的 AM2434的反馈都是为了监控每个 PHY 的连接状态和活动。 通过该反馈获得的信息可用于控制 LED 的状态、以指示每个 MII 通道的状态。

    有关更多详细信息、请查看此数据表: www.ti.com/.../sprz457f.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    每个 PHY 的链路和 ACT LED 信号会反馈到每个 MII 通道的 GPO8/9上的 AM2434–这是为什么? 它是 PRU 东西还是 R5东西?

    =>是的、这是为了向 PRU MII 模块提供有关链路和活动信号的 phy 信号反馈。