This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:许可条款和条件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/879767/safeti-halcogen-csp-license-terms-and-conditions

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

我的客户有 Halcogen 工具的版本3。 但是、由于其系统需要 满足功能安全标准、 因此他们还希望拥有安全的 TI Halcogen CSP。 由于这需要许可证、 他们有以下问题:

1:Halcogen CSP 许可证的条款和条件是什么?

2:许可证可以在后续版本中重复使用、还是必须始终续订?

3:当前 的 Halcogen CSP 版本 是01.00.00、这是否支持 Halcogen 3工具?

提前感谢您的支持。

此致、

奥比那。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Obinna、

    对于#1和#2、由于许可证来自 LDRA、因此您需要与 LDRA 核对。  

    https://ldra.com/sla/

    对于#3、HALCoGen Tau 与 HALCoGen 4.00.00或更高版本兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的回答。 但是、我也有客户提出的其他问题。

    1) 1) HALCogen 工具的 CSP 是否提供了一种升级机制、有助于在 CSP 测试套件之前使用最新的库?

    2) 2)我的客户在哪里可以找到 HALCogen CSP 和诊断库 CSP 的确切价格?

    3) 3) TMS570的 Autosar MCAL 是否也附带某种 CSP?

    提前感谢、期待 您的反馈。

    此致、

    奥比那。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、  

    您能仔细看看我的其他问题吗?

    感谢并期待您的反馈。  

    奥比那。