This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:多个 QSPI 闪存

Guru**** 2439370 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193075/am2434-multiple-qspi-flash

器件型号:AM2434
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

AM2434和 TI SDK (SysConfig)是否支持多个 OSPI 接口?

客户 考虑同时使用两个 QSPI 闪存。

 

AM2434是否支持此类用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    [引用 userid="13437" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193075/am2434-multiple-qspi-flash "] AM2434和 TI SDK (SysConfig)是否支持多个 OSPI 接口?

    根据预期设计、AM2434可以使用片选引脚支持多个接口。 虽然预计即使可以连接2个 QSPI、但建议尝试连接相同的闪存器件。 这是因为、即使特定于供应商的更改可能会破坏软件的流程和缝线流程。 此外、这会使软件很难处理。

    驱动程序以及 SDK 应支持与之配合使用。 尽管如此、它必须在应用级使用相同的闪存器件来完成。

    我们仍将再次进行分析、以了解在 SDK 库级是否有任何方法可以实现该目的。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    客户尝试在 SysConfig GUI 工具上添加第二个 SPI 闪存、但 遇到与所附屏幕截图类似的错误。 使用 SysConfig 1.14。

    如果有任何其他说明、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    另 一个选项是、当两个不同的闪存 ROM 连接到同一 SPI 总线并由外部 MUX 切换时、应如何配置 SysConfig 设置?

     我认为 SysConfig 通常应将一个 SPI 闪存驱动程序分配给一个 SPI 闪存设置。 他的选择是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    SYSCFG 不支持此功能。 这是因为硬件仅支持一组配置寄存 器、因此设计支持的方式是、您可以将闪存的相同部分以不同的芯片选择连接到器件。 尽管我们目前仅支持单个存储器映射选项。

    此致、
    Aakash