This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:随着时间的推移、GPIO 功能从输入切换到输出时的可靠性影响

Guru**** 2504775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/930662/tm4c1290nczad-reliability-effect-when-switch-gpio-functions-from-input-to-output-over-time

器件型号:TM4C1290NCZAD

支持、

在进入和退出睡眠模式时、将 GPIO 从输出重新配置为输入并重新配置为输出时、是否会对器件可靠性产生明显影响?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要在切换到输出时避免驱动冲突导致的高电流、在输入和输出之间切换 GPIO 就不会出现可靠性问题。