请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家、您好!
我们将在启动时执行 RAM 的 PBIST 测试。 目前、我们在完成测试后执行 nRST、以确保一切都已正确初始化。
我们所面临的问题是、我们需要在不受 nRST 影响的地方设置一个标志。 由于我们不使用 FEE、我们必须将这样一个标志存储在器件寄存器中。
(Q1)我们是否可以使用不受 nRST 影响的寄存器?
谢谢、此致、
最大