This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否可以将两个 ADC 配置为同时采样?

Guru**** 2589025 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1220472/msp432e401y-can-the-two-adcs-be-configured-for-sampling-simutaneously

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: TM4C123GH6PZ

您好!

我正在尝试使用 MSP432E401Y 的两个 ADC 对两个 I-Q 两个通道进行皮下注射采样、并且我想知道这两个 ADC 是否可以使用 saem 触发源进行测试。

 TM4C123GH6PZ 数据表第813页清楚地说明了"ADC0和 ADC1的触发源可能独立、或者两个 ADC 模块可以使用同一个触发源操作并在相同或不同的输入上运行。" 但在 MSP432E401Y 的数据表中、我没有找到类似的说明。 因此我要确保、我可以使用 MSP432E401Y 中的两个 ADC 对 I-Q 通道进行采样。  

你太多了,

中海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghai、

     是的、您可以同步两个 ADC 模块以同时采样。 请参考 TRM 并搜索 GSYNC 和 SYNCWAIT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    非常感谢您的澄清。 这解决了我的关切。

    此致!

    中海