This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570_SAFETY_MCU_DEMOS:N2HET 捕捉

Guru**** 608155 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1219210/tms570_safety_mcu_demos-n2het-capture

器件型号:tms570_safety_mcu_demos

希望使用 N2HET 读取 PWM 信号的占空比。

我没有 HET IDE (虽然我曾尝试下载它、但具有应该链接的 TI 页面不起作用)

首先、我能够使用 Halcogen 生成一个 PWM 输出...然后我能够使用 HET 函数来动态改变占空比和周期

(即      pwmSetDuty (hetRAM2、0、75);)

我将测量的 PWM 的最小频率为100Hz……最大频率很可能低于1KHz

我尝试在 Halcogen 中设置"Capture"块、然后使用 void capGetSignal (hetRAMBASE_t * hetRAM、uint32 cap、hetSIGNAL_t * signal)函数

………… 很遗憾...

只需寻找一段示例代码、或针对我如何实现该目的"专家指导"即可。

(使用 capGetSignal 函数: 设置 Halcogen 以使用定向到 N2HET2-14的捕获0、

然后我创建了一个变量"TempPWMA",并在代码中调用:capGetSignal(hetRAM2, 14,   TempPWMA) ;

???
还有一点...我不是最好的编码器...只是尝试做一些简单的事情来测试硬件。

 我感谢您提供任何帮助/回复。

JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请使用以下链接下载 HET IDE。 要下载此工具、您需要注册一个 TI 帐户。 这是一个非常有用的工具:

    https://www.ti.com/tool/HET_IDE#downloads

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N2HET2[14]有两个端子:T1和 D1

    您的 ECAP 采用的是哪一种封装? 你是否为 N2HET2配置了 pinmux [14 ]?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的酒店 我会检查

    还有… 我为 IDE...我登录(有效)、但没有...

    不用担心… 非常感谢您一如既往的王大师的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另.. 我跟踪该 IDE...我登录(有效)、但没有...

    申请提交后、可能需要几天时间才能获得下载 HET IDE 的权限。