请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 您好、专家!
我使用 DEV 引导模式和 JS 脚本来执行 闪存 SOC 初始化、如下图所示。 但当我连接 PRU 内核时、它会显示(正在连接:处于复位状态)、但会显示以下错误?


您能试一下 HS-FS EVM 吗? 求你帮我!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
我使用 DEV 引导模式和 JS 脚本来执行 闪存 SOC 初始化、如下图所示。 但当我连接 PRU 内核时、它会显示(正在连接:处于复位状态)、但会显示以下错误?


您能试一下 HS-FS EVM 吗? 求你帮我!
尊敬的 绍兴柯先生:
是否尝试在执行 SOC 初始化后立即连接到 PRU 内核?
此流程不正确。 尝试加载 PRU-ADC/PRU-IPC 示例-

处理 PRU 内核的示例负责引导 PRU 内核。 引导加载程序不会执行相同的操作。
此致、
Aakash
问题应该与此处相同(因此相同的解决方案可能有效)
希望 TI 在下一个版本中更轻松地做到这一点...