This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用 SPI BSL + MSP-BSL+BSL-Scripter 对 MSP432E401Y 进行编程

Guru**** 2506875 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215275/msp432e401y-msp432e401y-programming-using-spi-bsl-msp-bsl-bsl-scripter

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y

使用 SPI BSL + MSP-BSL + BSL-Scripter 进行编程

我正在使用 MSP-EXP432E401Y launchpad 开发套件、并想测试 ROM 引导加载程序。  BOOTCFG 寄存器已配置为在 PE0在复位时保持低电平时激活 ROM 引导加载程序。 这个部分似乎在工作。 系统正在与 PA0和 PA1上的 CAN 总线控制器通信。 SLAU746将 PA2-PA5标识为 SPI ROM 引导加载程序引脚。 SLAU573指出" SPI 通信通过引脚1 (SOMI)、引脚3 (SIMO)、引脚9 (CLK)和引脚10 (STE)进行处理。  我已经进行了以下连接:引脚1 - PA5 (MISO)、引脚3 - PA4 (MOSI)、引脚9 - PA2 (CLK)、引脚10 - PA3 (CS)。

该脚本文件如下所示:

日志

模式 E4xx COM47 SPI 1000000

RX_DATA_BLOCK_32 CalibrationRack.txt

运行 以下脚本:.\bsl-scripter.exe .\script_CalRack.txt 将得到:

日志
模式 E4xx COM47 SPI 1000000
[ERROR_MESSAGE]未从 BSL 接收到响应字节!

日志文件为:

BSL Scripter 3.4.0.1

 

用于 BSL 编程的 PC 软件

2023年4月11日08:42:06

-------------------------------------------------------

输入文件脚本为: C:/Users/3003639/workspace_v11/calibrationrack/debug/./script_CalRack.txt

模式 E4xx COM47 SPI 1000000

               [ERROR_MESSAGE]未从 BSL 接收到响应字节!

我更新了 MSP430-BSL 中的固件、并意外删除了电路板和 XDS110调试器之间的 JTAG 跳线。 我已仔细研究了 MSP430-BSL 上的 IO 引脚。 我看到的唯一活动是在 BSL 连接器的引脚3上。  我还应该尝试其他什么吗?

谢谢。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     由于您没有提到您使用0 Ω 填充了 R9、R10、R11、R12、我认为这是问题所在。  有关详细信息、请参阅以下内容或参考 MSP-EXP432E401Y 用户指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。  我没有使用 BSL 头文件。  我正在使用试验电路板接头上的引脚。 我最终使用了 USB 接口、没有问题。