请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1290NCZAD 大家好!
我不熟悉嵌入式软件世界。 我使用休眠外设中的 RCT 模块、在微控制器上电后计算经过的秒数。
为此、我读取32位寄存器 HIBRTCC 的值、该数值由外部晶体硬件增加、32、768kHz。
我怀疑如果寄存器 HIBRTCC 发生溢出会发生什么情况。 寄存器是从0重新开始计数还是简单地停止? 我无法在数据表上找到答案。
提前感谢、
Margherita.