"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件
您好、专家!
我要求为我的客户提供服务。
客户正在使用基于 LP-AM423的 DDR、他们参考了以下步骤、并且 客户不知道如何修改此步骤。
1.转到 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM243x_beta 并添加一个新的 DDR4实例:
2.使用生成的 AM243x-DDRConfig.gel 替换 C:\ti\ccs1200\ccs_base\emulation\gel\AM24x\AM24_DDRSS\AM24x-DDR4-1600MTs.gel
3.重新运行 load_dmcdc.js 和 AM2434_EVM DDR 脚本。
您还可以调整以下各项:
1. DDR 存储器类型
2.系统配置
3. DRAM 计时 A/B
4. IO 控制 A/B
您能否帮助提供 EVM 板上 DDR 的 board_ddrReginit.h GUI SysConfig 配置接口?
客户使用的 DDR4芯片为 MT40A512M16-62E:R
EVM 的 DDR4芯片为 MT40A1G16KD-062EIT:E.
客户是否希望直接参考 EVM 板上的 SysConfig 配置参数以进行相应的修改? 您能支持这种情况吗? 或者是否可以根据客户的 DDR 芯片提供 oard_ddrReginit.h? 谢谢。