This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:AM2434 QSPI 闪存问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204645/lp-am243-am2434-qspi-flash-question

器件型号:LP-AM243
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

    在 AM243-LP 原理图中、OSPI0_CSN1 (M20)配置为 GPIO0_12 (GPIO_OSPI0_RESET_N)。

 

GPIO0_12连接到与门以控制 QSPI_RST_N、但我们在固件项目的 SysConfig 中找不到此 GPIO 设置。

 

  1. 哪种情况可以使用该 GPIO 来控制 QSPI 复位?
  2. 我们是否可以将此 GPIO 功能移至其他引脚?

 

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

      有更新吗?  

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    吕运平 说:
    我们可以将此 GPIO 功能移至其他引脚吗?

    是的、如果您将任何 GPIO 设置为高电平输出、它们可以用作相同的用途。  

    此致!

    但以理