This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:在 TinyUSB 中禁用 USB 480Mbps 模式

Guru**** 2439370 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1236669/am2434-disabling-usb-480mbps-mode-in-tinyusb

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我们在一个应用中、我们要使用提供的 TinyUSB 堆栈、但我们要禁用480Mbps 模式、因为我们要使用仅支持1.5Mbps 和12Mbps 的 USB 隔离器。

在 TinyUSB 中禁用480Mbps 的正确方法是什么? 我们不希望修改 SDK、因此我们不必分叉和维护它。

我看到一些#define 似乎是根据 board.mk 文件设置的、但任何 TI 器件都没有 board.mk 文件-我想这应该是 SysConfig 处理的-但我们看不到任何选项。

TRM 中的 USB 寄存器部分似乎基本不存在、除非说明需要联系 TI 获取信息。 我是这样的。

谢谢

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    在 tusb_option.h 文件中有以下语句:

    //高速支持指示器
    #define TUD_OPT_HIGH_SPEED (CF_TUD_MAX_SPEED ? (CFG_TUD_MAX_SPEED 和 OPT_MODE_HIGH_SPEED):TUP_RHPORT_HIGH_SPEED)

    如果您将其更改为:

    //高速支持指示器
    #define TUD_OPT_HIGH_SPEED 0

    则 USB 器件只支持全速。 请记住、它会在您重新构建 tinyUSB 库: usb_tusb_CDC_freertos.am243x.r5f.ti-arm-clang.lib 后生效

    此致、