This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:无法为 SimpleLink 示例构建快速入门指南

Guru**** 2034990 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252394/msp-exp432e401y-unable-to-build-quick-start-guide-for-simplelink-example

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我们购买了 MSP-EXP432E401Y 来评估该系列。 我曾尝试在非 RTOS 示例中遵循 SimpleLink MSP432E4 SDK 的快速入门指南、因为无法下载用于 MacOS 的 FreeRTOS 版本。  但是、我甚至无法构建示例、并且出现了这些错误。 您是否了解这些示例的含义、或者我应该怎么做来测试这些示例?

谢谢、此致、

戴安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diana:

     您是否从 CCS 内使用 Resource Explorer 导入该示例? 请见下方。 在右上角的第二个屏幕截图中、单击 Import 按钮。  

    导入该示例的另一种方法如下:

    1.在 CCS 中、选择"File"->"Import"

    2.选择"CCS Projects",然后点击"Next"

    3.在 Select search-directory 中提供示例所在的路径。 可以导航到 C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\nortos\msp_EXP432E401Y\drivers。 所有非 RTOS 驱动程序示例都位于此处。 它应该会发现许多项目。 您可以选择全部或者仅选择要导入的示例。 在本例中、只需点击 gpiointerrupt_MSP_EXP432E401Y_notros_ccs。  

    5.导入项目后、您应该会在 CCS Project Explorer 中看到该项目。 请参见下方的。 只需单击顶部的"bug"按钮、它将构建项目、调试器将连接到目标并将示例程序下载到 MCU、所有这些操作都将在一个步骤中完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。

    正如快速入门指南中建议的那样、我以前严格遵循了这些步骤。 但为了进行仔细检查、我从项目浏览器中删除了该工程、然后根据您的指示进行了重新尝试、CCS 不再允许我导入 gpiointerrupt_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例、这就是我感兴趣的运行的工程。 但是、我导入了 nvsinternal_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例并尝试生成该示例 、但我一直得到相同的错误。 您是否知道这可能是我如何安装 IDE 还是 操作系统的问题?  

    非常感谢、

    戴安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是为了再次检查,我从项目资源管理器中删除了该项目,然后根据您的指示重新尝试,CCS 不允许我导入 gpiointerrupt_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例,这正是我感兴趣的项目。

    您如何删除该项目?  您是否在 Project Explorer 中右键点击该项目并选择如下所示的"删除"? 这种方法将完全删除工程、包括工程在工作区元文件中的关联。 如果通过其他方式删除该工程(例如在文件系统中删除)、则元文件可能仍然认为该工程仍然存在。 如果是这样、我将建议你创建一个新的 CCS 工作空间并重新导入项目。  

    但是、我导入了 nvsinternal_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例并尝试生成该示例、 但我一直收到相同的错误。 您是否知道这可能是我如何安装 IDE 还是 操作系统的问题?  [/报价]

    操作系统可能出现问题? 您可以在 Windows 计算机上尝试相同操作吗? 我只是想知道它是否与 MacOS 有关。  

    您下载了哪个版本的 SDK? 是 simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12吗?

    非常感谢、

    戴安娜

    [/报价]

    在此屏幕截图中、似乎未安装 SysConfig。 您可以从 https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG 下载吗?我不确定这是不是导致问题无法构建项目的原因。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何删除项目?  您是否在 Project Explorer 中右键点击该项目并选择如下所示的"删除"? 这种方法将完全删除工程、包括工程在工作区元文件中的关联。 如果通过其他方式删除该工程(例如在文件系统中删除)、则元文件可能仍然认为该工程仍然存在。 如果是这样、我将建议你创建一个新的 CCS 工作空间并重新导入项目。  [/报价]

    我确实是这样删除它的。 但是我认为这个元文件认为这个项目仍然存在。 我最终卸载并重新安装了所有内容。

    操作系统可能存在问题吗? 您可以在 Windows 计算机上尝试相同操作吗? 我只是想知道它是否与 MacOS 有关。  [/报价]

    我认为这完全可能是操作系统的问题。 我明天将在 Win VM 上安装它,并告知您

    您下载了哪个版本的 SDK? 它是 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12吗?
    [/quote]

    是、SDK 为 simplelink_msp432e4_sdk_20_00_12

    在此屏幕截图中,似乎没有安装 SysConfig。 您可以从 https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG 下载吗?我不确定这是不是导致问题无法构建项目的原因。  [/报价]

    我有一个之前版本的 SysConfig (1.15)、我还是安装了1.17、实际上这让我觉得问题可能是由于操作系统、因为它作为自己的应用程序打开、与 CCS 没有集成。 我不知道这是不是它应该怎么工作,但我发现它有点奇怪。 我曾尝试用它打开示例 SDK 工程、但未能做到。

     感谢您的支持。

    此致、

    戴安娜

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请检查项目属性。 请参见下方的。 如果没有看到 SysConfig、则需要添加它、以便 CCS 知道它的存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我选中了、但它已经包含在

     

    Windows 虚拟机的相关问题。 我尝试安装它,但失败了。 我认为这是因为我可以使用 Win32运行 Win VM,而我找到的 CCS 的唯一可用版本是 win64。 您知道是否有 Win32版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      请参阅有关受支持操作系统的 CCS12发行说明。 如果您的操作系统不是其中之一、则不支持该操作系统。  CCS12不支持32位 Windows 操作系统。 请参见下方的。  

    https://dr-download.ti.com/software-development/ide-configuration-compiler-or-debugger/MD-J1VdearkvK/12.4.0/CCS_12.4.0_ReleaseNotes.htm

    对于 MSP432E SDK、您可在以下链接中找到完整的版本说明。 请参阅支持的操作系统版本。   

    https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_msp432e4_sdk/4.20.00.12/release_notes_simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12.html

    您是否有 Windows 计算机? 您可以尝试使用 Windows 计算机吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我的操作系统是 macOS Ventura 13.4,它应该比 Sierra 更新。 但我想这可能是一个问题。

    我现在只能访问32位 Windows 虚拟机。 我会尝试与使用 Windows 计算机的同事联系、看看他们是否可以为我尝试运行 SDK。  

    您认为除了更换 我正在使用的 PC 之外还有什么解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您认为除了更换 我正在使用的 PC 之外还有其他解决方案吗?

    尊敬的 Diana:

     我认为最好是你使用 Windows 机器如果可能,因为 SDK 只针对高达 MacOS Sierra 的版本进行了验证。 恐怕您将来可能会遇到与操作系统相关的其他问题。