This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-EK-TM4C1294XL:连接到目标问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353980/sw-ek-tm4c1294xl-connecting-to-the-target-issue

器件型号:SW-EK-TM4C1294XL

大家好、

    工作 TM4C1294Xl  在此期间调试代码尝试调试下一次抛出该错误的代码

Cortex_M4_0:连接到目标时出错:无法与器件通信。 请检查您的连接。

请说明... !

谢谢。此致、

Aravind. SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您还记得之前使用的代码是什么吗? 您是否尝试将器件置于可能停止时钟的任何类型的低功耗模式? 如果您将器件置于 lpm 模式以停止时钟、则调试器将无法与处理器同步。 如果这不是由低功耗模式导致的、那么您可以在运行相同代码的另一个电路板上重复该问题吗? 另请解锁器件、以查看是否可以恢复器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

     感谢您的答复。。。。 !    

     我上次在本代码中使用。 如何解锁设备...

    #包含
    #包含
    #include "inc/hw_ints.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "inc/hw_types.h"
    #include "driverlib/debug.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/pwm.h"

    uint32_t sysclock、g_ui32SysClock;

    空 main ()
    {
    悬空 CPU_FREQ;
    CPU_FREQ = 120000000;

    G_ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_240)、120000000);

    SysCtlClockOutConfig (SYSCTL_CLKOUT_EN | SYSCTL_CLKOUT_PIOSC、8);
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOQ);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PQ4_DIVSCLK);
    GPIOPinTypeDIVSCLK (GPIO_PORTQ_BASE、GPIO_PIN_4);


    while (1);

    谢谢。此致、

    Aravind. SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅此帖子。 您需要对 LaunchPad 板进行轻微修改。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/345762/tiva-c-series-tm4c1294-connected-launchpad