This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:从存储器到 UART 的 DMA 传输的最大长度是多少?

Guru**** 1942790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1346064/ek-tm4c1294xl-what-is-the-maximum-length-of-dma-transfer-from-memory-to-uart-please

器件型号:EK-TM4C1294XL

我正在尝试在1秒钟内从存储器向 UART 放置最多2048个字节、可行吗?

谢谢!

Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ping:

     请查看以下描述。 最大大小为1024字节。  

    9.2.5通道配置
    μ μDMA 控制器采用系统内存中的一个存储区来存储一组通道控制结构体
    在表中。 每个 μ μDMA 通道在控制表中可能有一个或两个结构体。 每个条目
    表结构包含源指针和目的指针、传输大小、传输模式。 为
    控制表可以位于系统内存中的任何位置、但必须连续且与之对齐
    1024字节边界

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您再次确认!