尊敬的所有人
在寻找 MQTT 客户端库来使用我们基于 MCU 的驱动程序产品时、很想知道是否有任何示例-注意到了其中包含一些 MQTT 支持的 CCS_SDK? 想知道是否可以将其移动到 Tiva1294? 我不使用 RTOS。
什么是 MQTT 协议版本?
谢谢!
Ping
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人
在寻找 MQTT 客户端库来使用我们基于 MCU 的驱动程序产品时、很想知道是否有任何示例-注意到了其中包含一些 MQTT 支持的 CCS_SDK? 想知道是否可以将其移动到 Tiva1294? 我不使用 RTOS。
什么是 MQTT 协议版本?
谢谢!
Ping
您好!
抱歉、我们没有适用于 Tiva TM4C129 MCU 的任何 MQTT 示例。 不过、您可以查看 MSP432E MCU 的 MQTT 示例。 没错、这些示例基于 TI-RTOS NDK。
感谢您的回复、Charles
请再回答几个问题:
请支持哪个 MQTT 版本?
它是否 通过外观支持客户端和服务器?
迁移到 Tiva1294是否简单? 我们的产品已上市一段时间、现在需要新功能 MQTT、我需要一些支持。
此致!
Ping
尊敬的 Ping:
据我所知、示例 mqttclientserver 支持客户端和服务器。 有关版本的信息、请参阅自述文件:///C/C:/ti/simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12/examples/rtos/MSP_EXP432E401Y/ns/mqttclientserver/README.html。 从软件配套资料的角度来看、Tiva MCU 基于 TivaWare SDK、而 MSP432E 基于 TI SimpleLink SDK。 但它们是同一个器件。 如果您要将 TivaWare 与 lwIP 堆栈一起使用、则需要查找 MQTT 应用、但我们不支持该应用。