This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TM4C129ENCPDT

Guru**** 2124370 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1338991/tm4c129encpdt-tm4c129encpdt

器件型号:TM4C129ENCPDT

TM4C129ENCPDT 能否同时处理 AES 和 DES?

有没有任何 TI 能够同时提供 AES 和 DES 的示例? 我组织中的工程师尝试过似乎没有工作、他们怀疑芯片有没有能力工作。

我们使用的是 FreeRTOS + LwIP 和 Wolf SSL。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     AES 和 DES 是两个不同的模块。 您可以同时使用它们。  C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\dk-tm4c129x 中有 AES 示例。  

    您还可以在外设驱动程序库用户指南中找到 AES/DES 示例。