This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:需要3D 模型

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: DCH010505S, EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1333100/ek-tm4c1294xl-need-3d-models

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:DCH010505S

我们需要将3D 模型添加到飞利浦库中。 文件等任何通用格式的模型。

DDR 终端模块15A 5V 开关电源单元 PTH05010YAZ
MOD DC-DC 转换器 TH 5V 0.2A 开关电源单元 DCH010505SN7
模块支持,直流/直流,5V,1W,DCH010505S 开关电源单元 DCH010505SN7
MOD MCU 套件 EK-TM4C1294XL 模块 EK-TM4C1294XL
MOD 可调功率2.2V 至5.5V 开关电源单元 PTH04T240WAZT
模拟温度传感器 TH 10mV TO-92-3 模块 LM35CAZ/ NOPB
模块支持,TH DC/DC 5V 2.2-5.5V 10A 开关电源单元 PTH04T240WAD
模块支持,直流/直流,5V,1W 开关电源单元 DCP010505BP-U
模块支持,直流/直流,5V,1W,SOP-7 开关电源单元 DCP010505BP-U/700
MOD POW SM 直流/直流3-36V 1-16V 3A 开关电源单元 TPSM63603RDHR
模块支持,TH DC/DC 2.95-3.65V 0.55-1.8V 开关电源单元 PTH03010YAD
模块支持 SM DC/DC 60V 1-16V 1.5A B3QFN15 开关电源单元 TPSM5601R5HRDAR
模块支持,TH DC/DC 5V 0.8-3.6V 10A 开关电源单元 PTH05060HWA
电源模块、可调、10A、RoHS 开关电源单元 PTH05060HWA

谢谢!

舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的帖子被分配给 TM4C MCU 支持团队。 就  EK-TM4C1294XL LaunchPad 而言、与此电路板相关的所有设计文件都可以从 https://www.ti.com/lit/zip/spmr241下载

     至于其他部分、我会将您的问题转交给相应的支持团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 DCP、DCH 和 TPSM 器件、请从产品网页上下载3D 文件。  进入产品网页后、向下滚动并单击下载、然后从列表中选择3D。  请注意、并非所有零件都有3D 模型可用。

    希望这澄清了、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PTH 器件、如果上面的页面上没有3D 模型、那么我们就没有这些模型。  此外、我建议使用具有更好电源的新器件替换它们。

    克里斯