This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:切换到 MSPM0 SDK 1.30.00.03时、代码大小显著增加

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1330309/mspm0l1306-code-size-increases-significantly-when-switching-to-mspm0-sdk-1-30-00-03

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我们看到您最近更新了最新 SDK 中的 smbus 模块。 但是、它会增加~700B 的代码大小。 由于我们对尺寸有很大的限制、因此我们想知道是否有方法对其进行优化。

我们能否通过在 SDK 的本地编译时指定编译标志来消除任何未使用的功能?

此外、目前我们在项目中仅使用 I2C_SMBUS 控制器、我不明白为什么这里涉及"smbus 目标"相关代码。

附件:代码大小差异(仅显示多数差异、来自 smbus.A)

旧的     新内容     DIFF (新旧)
尺寸(十六进制) 模块 函数名称 尺寸(十六进制) 模块 函数名称  
00000020 SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_CONTROLLEerProcessNACK) 00000020 SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_CONTROLLEerProcessNACK) 0
000000b6 SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_CONTROLLEerProcessRx) 000000b6 SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_CONTROLLEerProcessRx) 0
0000003c SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_controllerProcessStop) 00000050 SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_controllerProcessStop) 20
00000028 SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_controllerProcessTimeout) 00000028 SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_controllerProcessTimeout) 0
0000006a SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_controllerProcessTx) 0000007e SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_controllerProcessTx) 20
00000014 SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_CONTROLLEerReset) 00000014 SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_CONTROLLEerReset) 0
0000006a SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_CONTROLLEerTxDone) 0000006a SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_CONTROLLEerTxDone) 0
00000010 SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_getRxPayloadSize) 00000010 SMBUS_NWK.o (.text.SMBus_NWK_getRxPayloadSize) 0
00000066 SMBUS_NWK.o (.text.smb_NWK_startRxTransfer) 00000066 SMBUS_NWK.o (.text.smb_NWK_startRxTransfer) 0
0000003e SMBUS_NWK.o (.text.smb_NWK_startTxTransfer) 00000048 SMBUS_NWK.o (.text.smb_NWK_startTxTransfer) 10
      000000d4 SMBUS_NWK.o (.text.smb_NWK_targetProcessRx) 212
      0000006c SMBUS_NWK.o (.text.smb_NWK_targetProcessStart) 108
      00000058 SMBUS_NWK.o (.text.smb_NWK_targetProcessStop) 88
00000040 smb_phy.o (.text.SMBus_Phy_controllerEnable) 00000034 smb_phy.o (.text.SMBus_Phy_controllerEnable) -12
00000028 smb_phy.o (.text.SMBus_Phy_controllerEnableInt)       -40
0000000a smb_phy.o (.text.SMBus_PHY_CONTROLLEerInit) 0000004c smb_phy.o (.text.SMBus_PHY_CONTROLLEerInit) 66
000000b4 smb_phy.o (.text.SMBus_PHY_CONTROLLEerProcessInt) 00000100 smb_phy.o (.text.SMBus_PHY_CONTROLLEerProcessInt) 76
00000028 smb_phy.o (.text.SMBus_PHY_CONTROLLEerSendStop) 00000028 smb_phy.o (.text.SMBus_PHY_CONTROLLEerSendStop) 0
000000b4 smb_phy.o (.text.SMBus_Phy_controllerStartRx) 000000cc smb_phy.o (.text.SMBus_Phy_controllerStartRx) 24
000000e0 smb_phy.o (.text.SMBus_PHY_controllerStartTx) 000000e0 smb_phy.o (.text.SMBus_PHY_controllerStartTx) 0
00000020 smb_phy.o (.text.SMBus_PHY_DISABLE) 00000024 smb_phy.o (.text.SMBus_PHY_DISABLE) 4
      00000024 smb_phy.o (.text.SMBus_PHY_targetManualACK) 36
             
          求和 612
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    您以前使用过哪个版本的 SDK?

    就我而言、我认为可以删除未使用的代码。 但通常编译器不会构建未使用的代码。

    如果您需要更多建议、请告诉我。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用1.20.00.05进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    以下是较新 SDK 的 SMBus 的更新功能。 您可以在下面的路径中找到它。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以排除任何我不使用的功能?

    另外,我只使用控制器,但为什么  SMBus_NWK_targetProcesses*包含在代码构建中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以修改代码以保存房间。  

    我不知道为什么  targetProcess 包括在内。 我来检查一下。