主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK、SysConfig、 ENERGYTRACE
我使用的是 XDS110调试探针以及 AM263x 控制卡。 目前我没有使用辅助连接引脚、调试器通过14引脚 JTAG 连接。
我观察到的一个问题是、如果需要调试 UART、则需要辅助连接、如果我错了、请帮我更正。 但是、我不确定这两种连接的目的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是 XDS110调试探针以及 AM263x 控制卡。 目前我没有使用辅助连接引脚、调试器通过14引脚 JTAG 连接。
我观察到的一个问题是、如果需要调试 UART、则需要辅助连接、如果我错了、请帮我更正。 但是、我不确定这两种连接的目的
Unknown said:我观察到的一件事是、如果需要调试 UART、则需要辅助连接
这是不正确的。 调试 UART 使用 USB 桥接器。 您可以在 CC 手册的方框图中看到:
要使用调试 UART、您可以在 CCS 中打开终端并选择(在您的情况下) COM18。 如需更多信息、请参阅 用户指南(TI.com)
我不确定是否100%正确、但我想 COM17器件用于 JTAG 调试访问。
在这里、UART0 连接到了板载调试器、对吧? 我已经尝试使用板载调试器、它工作正常。 但我正尝试与连接到集线站的调试器进行通信、
使用板载调试器、控制台将像这样
转到外部调试器探头控制台 只是空的
默认情况下、调试 UART 通过 UART0工作、因此无论您使用何种调试器、都必须将 USB 电缆连接到 micro-USB 连接器。
谢谢、这消除了我的疑问、仍然在介绍 COM15 COM18的宗旨
道歉。 我完全错了、因为我没有 正确阅读您的问题。
当您说"XDS110调试探针与 AM263x 控制卡"时、我错误地假设您是指板载 XDS110 、但您是指外部调试器(TMDSEMU110-U)与 TMDSHSECDOCK 结合使用。
让我再试一次。
Unknown said:我观察到的一件事是、如果需要调试 UART、则需要辅助连接
现在我已经阅读了手册,我同意。 您的确需要 TMDSEMU110-U 的辅助连接、引脚12和14。
如果您想要使用这些连接、则需要选择另一个映射到 HSEC 引脚的"调试日志" UART、而不是 SysConfig 中映射到板载 USB 桥接器的默认 UART0。
当然、这意味着在 TMDSHSECDOCK 上使用额外的电线、如果使用板载 UART0/micro-USB 接口、则不需要这样做。
Unknown said:但是我不确定这两个连接的用途
UART (COM18):这当然是您在终端中选择的 UART 端口。
辅助数据端口(COM17):我怀疑这是 EnergyTrace 功能(和其他)使用的,用这里的图表判断:
仍在通过 COM15什么是 COM18的用途
由于您已经连接了两个具有 USB/UART 接口的调试器(板载和 TMDSEMU110-U)、因此现在您将看到2个 UART COM 端口。
COM15 (板载调试器 USB/UART 桥)肯定可以开箱使用、但 COM18现在无法使用、因为(可能)您尚未将选定的调试日志 UART HSEC 实例连接到 TMDSEMU110-U Aux 界面。
非常感谢 Kier 让事情更加清晰、祝您愉快。