请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3134 您好,
本文档中的第7章与 PBIST 相关。 我们想知道 Port0和 Port1指的是什么错误。
端口0在7.5.6中出现故障、端口0和端口1在7.5.7、7.5.8和7.5.9中再次出现
此致,
加里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
本文档中的第7章与 PBIST 相关。 我们想知道 Port0和 Port1指的是什么错误。
端口0在7.5.6中出现故障、端口0和端口1在7.5.7、7.5.8和7.5.9中再次出现
此致,
加里
您好、Gary、
您可以看到存储器类型、一些存储器是双端口存储器。
2个端口中的每一个端口用于32位、所以在具有64位宽 RAM 组的 Hercules 系列产品中、使用这两个端口。 因此、对于这些类型的存储器 、误差可能在任一端口上、 对吧? 我们有端口0和端口1故障寄存器 来指示错误使用哪个端口。
--
谢谢。此致、
Jagadish。