This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHSECDOCK:TMDSHSECDOCK 修订版 F 信息指南/缺失的 JTAG 引脚6组装说明

Guru**** 2034770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1327130/tmdshsecdock-tmdshsecdock-rev-f-info-guide-missing-jtag-pin-6-assembly-notes

器件型号:TMDSHSECDOCK
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

有关  TMDSHSECDOCK (SPRUIJ6A)的信息文档的一些反馈。

-它只有 Figure 3-1 for Rev 5.0。 我建议您为 Rev F 添加一张照片、其中显示了额外的 JTAG 和 FSI 接头。

-文件中的汇编注释 ZZ6和 ZZ7: C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_01_00_00\boards\ExperimenterKits\DockingStation_HSEC_120or180pin\revf\MCU047F (001)_Assy.PDF

如果终端用户不需要将一些切割器移植到新购买的 TMDSHSECDOCK、那么 JTAG 接头不可用于 XDS110 (以及可能的其他调试器)。 至少、如果 TI 不执行此操作、您需要在信息文档的更新版本中提及 ZZ6和 ZZ7、可能在第2.3节中使用集线站。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kier:

    感谢您的反馈。 我会添加内部说明、以在指南中的图片再次更新时进行更新。 关于引脚在连接器上没有被削波、这一点我们的制造商未命中。 我们将在这些板的下一个构建中对此进行更正。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Gus!