This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:次级 TMS570通过 JTAG 烧录主 TMS570的程序闪存

Guru**** 1700900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1314031/tms570lc4357-the-secondary-tms570-burns-the-program-flash-of-the-primary-tms570-through-jtag

器件型号:TMS570LC4357

您好,

我们在设计中未使用仿真器、因此希望通过待机 TMS570的 GPIO 在主 TMS570的程序闪存中烧录二进制文件

打扰一下:

1.这计划是否可行?

2.由于我不熟悉 JTAG、所以希望大家能够提供一些实施思路、或者提供一些相应的材料

此致,

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    1. 此方案是否可行?

    不、我认为这个方案不起作用。 您可以通过 MibSPI、以太网、DCAN 或 UART 将二进制文件从待机 TMS570传输到主 TMS570、然后主 TMS570使用 F021闪存 API 将二进制文件编程到闪存。

    https://www.ti.com/tool/HERCULES-F021FLASHAPI

    2. 由于我不熟悉 JTAG、因此我希望您能提供一些实施思路或提供一些相应的材料

    请参阅 TMS570器件的 JTAG 概述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为什么不能通过 GPIO 来模拟 JTAG? 我想使用 JTAG 的原因是主 TMS570上的二进制文件已损坏、无法正常启动、因此无法通过 SPI、以太网、DCAN、UART 等进行传输。

    我已经查看了 TMS570的技术参考手册。 关于 JTAG 的信息很少。 是否有任何其他您可以参考的信息?

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么不能通过 GPIO 模拟 JTAG? [/报价]

    我没有说您不能使用 GPIO 来仿真 JTAG。 我的意思是、通过 GPIO 引脚将二进制映像从一个 MCU 下载到另一个 MCU 是不可行的。

    主 TMS570上的二进制文件已损坏

    您是否能够通过 JTAG 将主 TMS570连接到 PC?  

    2.我已经查看了 TMS570的技术参考手册。 关于 JTAG 的信息很少。 您是否可以参考任何其他信息?

    我没有 JTAG 规范或更多关于 JTAG 编程的示例。 请在 google 上搜索、您会在这里找到很多示例。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我没有说您不能使用 GPIO 来模拟 JTAG。 我的意思是、通过 GPIO 引脚将二进制映像从一个 MCU 下载到另一个 MCU 是不可行的。

    抱歉、我在上一个问题中没有清楚地描述它。 我想使用 GPIO 模拟 JTAG 以实现烧录。 这种方法是否可行?

    如果可能、您能详细说明我应该如何实施它? 数据表中关于 JTAG 的信息太少

    您是否能够通过 JTAG 将主 TMS570连接到您的 PC?  [/报价]

    我在这里讨论的损坏是指操作期间损坏的可能性。 如果发生这种情况、我们只能远程恢复它。

    在我们的使用场景中、远程恢复无法使用 PC 连接、因此我们考虑在两个 TMS570之间使用 GPIO 来模拟 JTAG 以实现烧录。

    此致,

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我没有 JTAG 编程经验、也没有通过 GPIO 引脚(MCU2 GPIO --> MCU1 JTAG)仿真 JTAG 的经验。