This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:如何消除 ADC 结果中的噪声。

Guru**** 2439370 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1295746/lp-mspm0l1306-how-to-remove-a-noise-of-adc-results

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306

您好!  

我正在使用 LP-MSPM0L1306来测试 ADC。

SDK : mspm0_sdk_1_20_01_06 (最新 版本)

示例项目: adc12_single_conversion_vref_internal_LP_MSPM0L1306_nortos_ticlang.

我将 GND 连接到 EVM 上的 ADC 引脚、并在图形中检查 ADC 结果。

因此、结果有时会有噪声。

捕获的噪声很小、典型噪声偏差为+/-10。

但是、有时噪声偏差为+/-100。

我将捕获它。

此测试使用示例中的设置、因此我认为是正确的设置。

不过、 该示例配置显示出噪声。

是否有关于如何降低噪声的指南或 ADC 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    我认为它与高值的电路噪声相关。 同时、能否更改采样时间并检查其是否相同?

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal Ye:

    首先、不存在电压源噪声。 输入功率非常稳定。

    启用硬件均值模式后结果更好。

    此功能缺乏解释。   您能更详细地解释一下吗?

    启用此功能时、结果值是否会延迟累积时间?

    如何计算累积结果值的时间?