This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:EtherNet/IP CT19.1一致性测试问题:多次执行"封装"测试问题

Guru**** 2439370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1270601/am2434-ethernet-ip-ct19-1-conformance-test-problem-multiple-times-of-doing-encapsulation-test-problem

器件型号:AM2434

尊敬的 Nilabh:

 多次执行"封装测试"的测试问题如下所述。

  1. 当我们连续运行5次封装测试时、我们偶尔会收到错误、因为
    图。 我们认为可能需要修复固件错误。
    注意:我们通过执行5次以太网链路测试和封装测试来获得这个问题。

ODVA CT19.1的测试日志作为附件。

e2e.ti.com/.../CTT_5F00_EncapsolutionTest_5F00_ByEthernetLinkTest_5F00_5times.log

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们正在与 Kunbus 核实这一点、请允许我在下周早些时候重新讨论这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    您可以要求 Kunbus 更新吗?

    谢谢!

    博诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ODVA 已确认这是一个 CTT 错误、可以忽略。 我们可以解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bo Cheng,我将结束本次会议。