This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK - AM243X:EtherNet/IP

Guru**** 2798215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1272072/mcu-plus-sdk-am243x-ethernet-ip

器件型号:MCU-PLUS-SDK

您好!

通过以下链接、我意识到必须基于 ENET LLD 移植第三方 EtherNet/IP 堆栈以开发支持1Gbps 的 EtherNet/IP。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1270962/mcu-plus-sdk-am243x-why-does-emac-only-support-100mbps/4814510#4814510

因此、我想问大家几个相关问题。


1. PRU 固件以二进制(十六进制文件)形式写入、运行1Gbps EtherNet/IP 的该固件是否存在任何问题?

2.如果存在问题,我们需要开发支持1Gbps 的固件,

因此、如果您能简要介绍如何开发该工具或将我链接至相关的参考文档、我将不胜感激。

3.另外、如果我更改并仅使用 MCU+SDK 中的 DLR 堆栈、许可证会发生什么情况?

请回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. PRU 固件以二进制(十六进制文件)形式写入、运行1Gbps EtherNet/IP 的该固件是否存在任何问题?

    [/报价]

    此固件适用于100 Mbps ICSS EMAC。 支持1gpbs 的固件的正确路径为:ind_comms_sdk_am243x\mcu_plus_sdk\source\networking\enet\cree\icl\firm\fip\firmware\icssg src

    2.如果存在问题,我们需要开发支持1Gbps 的固件,

    因此、如果您能简要介绍如何开发该工具或将我链接至相关的参考文档、我将不胜感激。

    [/报价]

    您无需开发1Gbps 固件、因为工业通信 SDK 中已提供该固件。 请在此处找到用于下载相同内容的链接: dr-download.ti.com/.../ind_comms_sdk_am243x_09_00_00_03-windows-x64-installer.exe

    Unknown 说:
    3. 此外、如果我更改并仅使用 MCU+SDK 中的 DLR 堆栈、许可证会发生什么情况?
    [/quote]

    我不确定您在这里指的是哪种堆栈? 如果您使用第三方的 DLR 堆栈、则需要自行授权。  

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我提到的3P DLR 堆栈是指位于 MCU+SDK 中的基于 EMAC 的 DLR 堆栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、因为您不需要任何特定的许可证、请在文件顶部提及复制写入消息、这样就可以了。