主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
工具与软件:
大家好、
如何在 TMS570LS0914上为 F021生成闪存 API 相关文件? 我需要将它们包含在引导加载程序中、从而将要存储在程序存储器中的数据存储在该应用程序中。
渐变、
Bhanu Prakash.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、
如何在 TMS570LS0914上为 F021生成闪存 API 相关文件? 我需要将它们包含在引导加载程序中、从而将要存储在程序存储器中的数据存储在该应用程序中。
渐变、
Bhanu Prakash.
尊敬的 Bhanu Prakash:
[quote userid="608473" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1369021/tms570ls0914-how-generate-f021-api-or-library-file 如何在 TMS570LS0914上为 F021生成闪存 API 相关文件? 我需要将它们包含在引导加载程序应用程序中、在该应用程序中要将数据存储在程序存储器中。无法从 HALCoGen 生成 F021文件。
我们有一个适用于 Hercules 器件的 F021闪存库、您需要下载该库、并且还需要将该库添加到您的项目中。
Hercules-F021FLASHAPI 驱动程序或库| TI.com
完成此操作后、您可以调用擦除/读取/写入例程来执行相应的操作。
您可以在以下常见问题解答中找到一些相关的 FAPI 示例:
--
谢谢。此致、
Jagadish。
尊敬的 Jagadish Gundavarapu:
感谢您提供的信息。 您能建议 TMS570LS0914控制器中完全需要包含哪个库文件吗?
下面是供您参考的列表。
谢谢。此致、
Bhanu Prakash.
尊敬的 Bhanu:
请使用"F021_API_CortexR4_Be_V3D16"库。
--
谢谢。此致、
Jagadish。
Jagadish、您好!
感谢您的信息,但在包括了提到的特定文件后,它抛出了下面的错误编译.
目标文件具有不兼容的字节顺序("../FLASH/F021_API_CortexR4_LE_V3D16.lib) "=小端字节序、"./ASW/source/Application/AppLayerInterface.obj =大端字节序) null:目标文件具有不兼容的字节顺序("../FLASH/F021_API_CortexR4_LE_V3D16.lib "=小端字节序、"./ASW/source/Application/AppLayerInterface.obj =大端字节序)
您能在同一器件上推荐任意解决方案吗?
谢谢。此致、
B·普拉卡什
尊敬的 Bhanu Prakash:
我想你是在把错误的图书馆包括在内。
我告诉您要包含大端字节序(BE)库( F021_API_CortexR4_BE_V3D16 ):
请使用"F021_API_CortexR4_BE_V3D16"库。
不过、看起来您包含了小端字节序(LE)库( F021_API_CortexR4_LE_V3D16 ):
./FLASH/F021_API_CortexR4_LE_V3D16.lib
TMS570LS09x 是一个大端字节序器件:
因此、我们应包含大端字节序库。 请确保这一点。
--
谢谢。此致、
Jagdish。