Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02014, TIDM-02009
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM263P4-Q1 主题中讨论的其他器件:TIDM-02009、TIDM-02014
工具与软件:
嗨、团队-关于 RDC 的问题。 在 TRM 中、图7-117在旋转变压器和 MCU 之间有一个"接口电路"模块。 您希望那里的电路是什么?
我知道在我们的一些参考设计(如 TIDM-02009和 TIDM-02014)中、我们有用于将差分正弦/余弦转换为单端信号的分立式电路。 AM263P 器件应该更好地使用旋转变压器、因此需要在"接口电路"块中添加什么内容? 我们是否有任何基准电路?
谢谢!
Jacob