This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:双频高频 EQ 点问题

Guru**** 1780110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073124/pcm5121-biquad-high-frequency-eq-point-issue

部件号:PCM5121
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,专家,

当我使用 PCM5121 GDE GUI 配置 Biquad 时,我在添加高频 EQ 点时发现了奇怪的问题。

1.当量设置1000Hz,10dB,Q=2时,我可以获得如下所示的预期图形。

2.当将 EQ 频率更改为10kHz 或更高时,全频带增益会下降,这是不可预料的。客户的测试数据与 PPS 图形显示的结果匹配。但为什么?

请帮助我解决此问题或解释原因。

谢谢。

安德森