请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3254 大家好,
我们在 AIC3254 MIC PGA 输入上遇到了极高的故障率(30%)。 它用于非常整合的设计(10年前),我们从未遇到过这样的失败率。
虽然 DAC 的输出正常,但来自电子麦克风的输入通道不起作用:它是静音的,一些失真很大的音频只能在距离麦克风几厘米处发出非常响亮的声音。
MICBIAS 输出有1.7伏电压,编解码器的其他电压正常。 更改编解码器可以解决该问题。
我会理解这个问题的可能原因,如果有办法更详细地了解问题的原因。
谢谢你。