This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:改进音频性能的布局建议...

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1080005/pcm5102a-suggestion-for-layout-to-improve-the-audio-performance

部件号:PCM5102A

尊敬的各位先生:

请问您是否可以帮助我查看设计/布局并给出一些意见?

客户希望了解是否可以采取任何措施来提高产品音频性能。

随附的原理图和布局。

谢谢。

e2e.ti.com/.../sch-1100820_2D00_audio.pdf

e2e.ti.com/.../3247.layout.pdf.pdf

e2e.ti.com/.../SA_2D00_7715-V0.2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter,

    我查看了这些文件(我认为我  以前看过这些原理图)。 我刚刚注意 到,在许多地方,10uF/16V 和另一个10uF/50V 帽被用于去翻。 我 通常 采用  10uF,低频噪声去耦,  以及0.1uF 来实现 高频噪声去耦。  布局也很好——特别是 GND 层就在信号层1的下方(我自己更喜欢这种方式)。

    此致,

    阿拉什