TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:AGC 的输入信号电平限制

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3254EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1081890/tlv320aic3254-input-signal-level-limitation-for-agc

线程中讨论的其他部件:TLV320AIC3254TLV320AIC3254EVM-K
  • 部件号:TLV320AIC3254

你(们)好  

关于 此线程, 其输入信号电平公式如下:  

Input_Level (输入电平)(以 dBFS 为单位)+ max_PGA < 目标电平+3.9 dB

我们想知道,当输入信号超过 公式时,AGC 是否存在任何已知问题和限制。

我们认为,如果输入信号很大并且超过公式,AGC 输出应该被剪切,但我们遇到的问题是,当输入信号很大时,AGC 输出将达到零级别。

  您可以看到 ADC 输出的以下屏幕截图:

我们还测量输入信号:
我们的 AGC 配置如下:
AGC 目标级别: -5.5 dB
噪声阈值: -62dB
最大增益: 16dB
你对我们有什么建议吗?
谢谢。
巴西
特雷弗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这种公式是使用低频正弦波时的公式,在您的情况下,它看起来就像来自麦克风的正常输入。

    当输入超出目标电平时,它不应关闭输出,您是否尝试了不同的攻击/衰减时间?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,pdjandi,  

    1.该公式是在使用低频正弦波时>>>>您是否知道在哪里可以找到此限制? 我们想知道对 AGC 是否还有其他限制?

    2.我们的信号频率约为200Hz ~ 400Hz,这是一个低频信号。

    3.以下屏幕截图是我们的输入信号,您能否帮助我们检查信号幅值是否超出 AGC 的规格?

    4.我们已尝试将 AGC 信号退信时间调整为4秒,并监控第0页/寄存器74 D6和 D5。 关于我们的输入信号(您可以参考以下屏幕截图),脉冲宽度约为100mS,在本例中,我们阅读 了第0页/注册表74,D6和 D5始终返回1,这意味着信号功率低于噪声阈值, 但我们仍然遇到这个问题(AGC 输出达到零级)。

    我们做了一些实验,你可以看到下图(典型电路配置),它使用了0.1uF 电容器,由于我们的麦克风规格,我们需要使用22uF 电容器。我们的实验结果如下所示。 你有什么建议吗?

    TLV320AIC3254EVM-K + 0.1uF +我们的麦克风 >>> AGC 输出正常  

    TLV320AIC3254EVM-K + 22uF +我们的麦克风  >>>  AGC 输出异常  

    定制板+0.1uF +我们的麦克风   >>>>>   AGC 输出正常  

    定制 主板+ 22uF +我们的麦克风   >>>   AGC 输出异常  

    
    





    巴西
    特雷弗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. 我正在内部检查这些引用,并将就此向您提供反馈。
    2. 对于 MIC 输入,它们通常像人的声音一样低,但没有窦性音。
    3. 这是什么信号,因为它大约是1V,高于输入 ADC 0.5Vrms?
    4. 第0页寄存器74是蜂鸣器,信号反跳时间是寄存器92是 wclk 的函数,这些状态或数据寄存器是您所指的吗?

         5.使用的电容器将形成一个进入模拟输入的高通滤波器。 请参阅本文档第11.2.2节,它还会在输入高于0.5 V 有效值时给出建议。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320aic3254.pdf?ts=1646409357365&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3254%253FkeyMatch%253DAIC3254

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Pdjandi,  

    当在 IN1_R 上用欧姆计测量时,我们得到了大约1M 欧姆,它与0.1uF 输入电容器相结合,因此形成了 C,R 高通滤波器(切断频率1.59Hz),

    IN1_R 和高通滤波器计算的电阻是否都正确?

    模拟麦克风推荐的输出电容器为2.2uF,我们如何为单端模拟麦克风选择 IN1_R 的输入电容器,

    症状是当 IN1_R 输入电容器电压高于0.1uF 时,AGC 处理信号可能阻止持续的大声信号,  

    由于我们的应用需要捕获20~200Hz 的音频信号,因此我们尝试选择一个更大的电容器  

    巴西,

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    11.2.2.1节提供了等效电阻计算和切断频率。 它将取决于您的 Rin 和 Gain 设置。

    您可以使用它来计算 MIC 输入的截止频率或电容。

    此致。