请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320ADC3120 “线程:测试”中讨论的其它部件
我们使用 从模式,与 SA9302芯片组合作,384K 和352K 输入采样率存在问题。
我们将输入信号设置为1K 正弦波和3K 正弦波,
只需在 以下注册表中填写:
R02 =81
R73 = c0
R74 = c0
R75 = e0
然后我们得到了像图片展示一样的以下记录:
ADC3120 192K 采样率的电路工作正常,也适用于以下情况:
SA9302信号可与 AK5572 384K 采样率进行共聚,工作正常。
考虑到上述情况,您能否帮助我们检查我们还需要设置哪一个注册表才能设置384K 采样率?
我们使用的 SA9302信号格式应该是 IIS 格式。
我们执行了以下设置:
R0x07=0x30 ,R0x13=0x02,R0x14=0x48,R0x15=0x74,R0x16=0x10;